This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:全局信号表中错误的 CLB 标注

Guru**** 2767395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279269/tms320f28388d-incorrect-clb-callout-in-global-signals-table

器件型号:TMS320F28388D

您好!

                我刚刚下载了 spruii0e、在表9-3全局信号和多路复用器选择中、值88-95中、该表调用 CLB 3。  它们应该是 CLB 7吗?  值96-103也是这个问题。  它们应该是 CLB 8吗?

 谢谢!

 据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ed 您好、

    Unknown 说:
    这些应该是 CLB 7吗?  值96-103也是这个问题。  它们应该是 CLB 8吗?

    不、参考手册对此正确无误、 另一位专家已仔细检查并与我确认。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    因此、请清除、CLB 7和8的输出16-23不能路由到其他 CLB。  另一方面、CLB3和 CLB4输出16-23可路由到任何其他 CLB。  是这样吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、表中描述它的方式就是在硬件中实现它的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢你。