This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137:有关 F2800137的 DCSM 问题

Guru**** 2770805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278466/tms320f2800137-tms320f2800137-a-dcsm-question-about-f2800137

器件型号:TMS320F2800137

您好、


我是否可以设置区域的密码位置将所有128位设置为0 (ALL_0)、以使区域永久受保护?
如果我将 Z1_GRABSECT 设置为 ALL_0、我可以再次修改寄存器以解锁该区域吗?

此致、

西博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibo:

    是的、您可以使用全0的密码使区域永久安全。

    如果这样做、您将无法再更新用户 OTP 来更改安全设置。

    如果您将 GRABSECT 设置为全0、所有安全闪存将变得无法访问、这将阻止所有指令提取到这些存储器中存储的代码以及任何数据读取/写入。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我‘ve 明白了。