This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:为什么 BUCK_DCL_DEFAULT_PID_SCALE 值为10.0

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271502/tidm-dc-dc-buck-why-buck_dcl_default_pid_scale-value-is-10-0

器件型号:TIDM-DC-DC-BUCK

参考设计  TIDM-DC-DC-BUCK:

在 buck_user_settings.h 行469

#define BUCK_DCL_DEFAULT_PID_SCALE ((float32_t) 10.0)

我想知道为什么默认 PID 值为10.0?

谢谢。

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    让我来探究这个问题、以获得有关为什么选择这个特定值的更多细节。 同时、如有其他问题、请参阅 DCL 用户指南文档

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的耐心。 此  BUCK_DCL_DEFAULT_PID_SCALE 值仅用于缩放 KP、KI 和 KD 的值、以便更易于读取调试表达式菜单中显示的值。 该标度值不影响 PID 性能、但请注意、这是运行实验的预期默认标度值。 更改此值会使 CCS 调试菜单中显示的内容与实验指南中显示的内容有所不同。 请参阅用户指南中的以下注释:

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的彼得!

    这个问题已经解决。

    此致、

    时间