This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:TIDM-1007的示例项目

Guru**** 2901760 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007, PMP40988, PMP23069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278868/tidm-1007-sample-project-for-tidm-1007

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件: PMP40988PMP23069

您好

我是否有关于 C2000 Digital Power SDK 的问题?

我的客户希望使用 F28004x 测试 TIDM-1007。

在 Digital Power SDK 的硬件支持中、我认为 SDK 支持 TIDM-1007。

https://software-dl.ti.com/C2000/c2000_apps_public_sw/c2000ware_sdk/digitalpowersdk/5_00_00_00/release_notes.html

但是、我找不到示例项目。

是否有 TIDM-1007的示例工程?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,GR

    TIDM 1007与 TIDM 2008相同。 已从 DPSDK 取消 TIDM 1007。 请让客户参考 TIDM 2008。  

    此外、 不再支持 TIDM 1007/2008的硬件。 我们正在推广 pmp23069、该器件还采用图腾柱 PFC (单相)和 pmp40988 (两相交错)。 对这两种设计的支持速度将更快。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    感谢您的信息。

    我了解。

    我会向客户推荐 pmp23069/pmp40988作为参考新设计。

    此致、

    GR