This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:同时使用 CMPSS 和 ADC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278020/tms320f28p650dk-simultaneous-use-of-cmpss-and-adc

器件型号:TMS320F28P650DK

您好、TI 支持团队、

请您确认我在下一次讨论(暂挂 TMS320F28P650DK)中得出的结论吗?

对于我刚才提到的讨论、请访问下面的链接。

TMS320F280049:F280049的 ADC 和 CMPSS 配置- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

TMS320F280049 ︎ 使用 CMPSS 和 ADC - C2000微控制器论坛- C2000 Δ Σ 微控制器- TI E2E 支持论坛

谢谢!

埃托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ettore:

    请允许我一直到星期一与另一位专家联系以进行确认、但这两个线程的结论对于 TMS320F28P650DK 上的 CMPSS 和 ADC 仍然有效。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ettore:

    很抱歉耽误你的时间、但我可以确认这些线程的结论仍然适用于  TMS320F28P650DK。

    此致、

    本·科利尔