This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:当调试时,Microsoft Visual C++运行时库的对话框中有许多错误,如何解决?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278965/tmdxiddk379d-when-debug-there-are-many-errors-in-the-dialog-box-of-microsoft-visual-c-runtime-library-how-to-solve-it

器件型号:TMDXIDDK379D

尊敬的 TI 朋友,

  当我对开发例程进行更改时、"Debug"期间会显示"Microsoft Visual C++ Runtime library"对话框、其中显示很多错误、如何修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型原因是某个目录路径或文件名中存在非 ASCII 字符。  请参阅 该论坛主题 、了解一些示例及其解决方法。

    谢谢。此致、

    -乔治