This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:F280037从闪存独立引导

Guru**** 2927060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280737/tms320f280037-f280037-boot-in-standalone-from-flash

器件型号:TMS320F280037

您好!

1)在规格中似乎有点令人困惑。 但如何将 DSP 配置为独立从闪存直接引导。

2) 2)如果我们将 OTP 存储器更改为从闪存/独立启动、那么在这之后我们是否仍可以使用 XDS200进行调试?

Thanjks,


阿诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将引导模式 GPIO 用于其他目的或用作常规 IO。 不能用于引导配置。