This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C:

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280613/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C

"XDS110 aux connection as GPIO control"我一直在尝试使用 XDS 110进行外部调试,但在这一点上还没有成功。 我试图 通过 CMD 中的命令行设置适当的值来控制辅助 GPIO 引脚,但只能控制板载 LED , 但我想获得使用 XDS 110 UART 的调试语句,但不知道如何做同样的,所以如果有人对此有任何想法,请分享。 我正在尝试在 TMS320f280025c 上执行此操作、并尝试了所有方法来执行相同操作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、

    不清楚具体您在尝试什么并面临问题? 您能提供更多详细信息吗?

    维维克·辛格