This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:斜坡输出的正弦不能生成纯正弦波?

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272319/tms320f28034-sine-of-ramp-output-can-not-generate-pure-sine-wave

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。 他们正在使用 F28034芯片进行开发。

TMS320F28035:斜坡输出的正弦- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

您可以帮助进行调试吗? 为什么我们使用  RAMPGEN_IQ 不能生成 纯正弦波? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您能在这里为我提供更多背景信息吗? 这段代码来自哪里? C2000Ware 或 controlSUITE? 哪个库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:  

    ControlSUITE。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\solar\v1.2

    请帮助了解  我们使用 RAMPGEN_IQ 的原因为何无法生成 纯正弦波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市

    我对这种特定的库不熟悉。 如今、我们在 C2000Ware 中支持 DCL 中生成基准。

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    您能安排合适的人选来介绍一下 特定库吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也不熟悉这一点。 我将要求 重新分配此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看此设计的代码、我们在其中使用了 rampgen 和 PLL 来生成参考正弦波。 这是微型光伏逆变器设计。 您可以在 controlSUITE 中找到此设计的代码。  

    下面是太阳能微型逆变器用户指南中一页的快照、其中显示了这些软件模块是如何连接的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamim、

    我们已经尝试了这个参考设计、您可以 使用 incr_build==1来查看 DUTY_inv_pu 。