This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:已配置 SCI 引导所使用的 GPIO 引脚

Guru**** 2543160 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281812/tms320f28379d-configured-gpio-pins-used-by-sci-boot

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

默认情况下、GPIO84 (SCITX)和 GPIO85 (SCIRX)是 SCI-Boot0中的默认 SCI 引脚。 要修改  SCI-BOOT1中的默认引脚并配置为 GPIO28 (SCITX)和 GPIO29 (SCIRX),这是否是使用 DCSM 进行配置的唯一方法? 是否有针对这种情况的实施?  

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

       由于 BOOTCTRL 寄存器位于安全的 Z1-OTP 中、因此更改 SCI 引脚进行引导的唯一方法是通过 SysConfig 中的 DCSM 选项。  SysConfig 工具非常易于使用。 当您在 GUI 中进行更改时、您将看到要写入 Z1-OTP.BOOTCTRL 位置的值不断动态变化。 BTW、SCITXDA 是 GPIO29、SCIRXDA 是 GPIO28 (您说它是混合了)。