This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:双核运行期间的内存分配问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281253/tms320f28388d-memory-allocation-problem-during-dual-core-operation

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、我正在进行双内核运行、并将图中显示的函数添加到了 CPU1程序中。


但错误显示函数未定义、误差如下


可能的原因是我使用的是 C2000Ware 版本3_03、该版本太低、但我可以在 C2000Ware 版本5_0中打开此函数。 现在我要在 C2000Ware3_03中使用这个函数、如何调用这个函数、我要得到大家的帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    为了包含包容性术语、在最新版本的 C2000Ware 中对术语进行了一些更改。 因此, "MEMCFG_GSRAMMASTER_CPU2"已被"MEMCFG_GSRAMCONTROLLER_CPU2"取代。  driverlib 文件夹中提供了一个头文件"driver_Include_terming_maping.h"、用于实现向后兼容性。  此文件位于 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00\driverlib\f2838x\driverlib 文件夹。

    您可以更新名称或包含此头文件来解决您遇到的问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddharth,ć

    非常感谢您的帮助,我解决了问题。