This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:当前内部环路命令 Iref 存在两个问题

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279800/tidm-02008-two-issues-with-the-current-inner-loop-command-iref

器件型号:TIDM-02008
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

以下是客户需要您帮助的两个问题:

设计指南:TIDM-2008/TIDM-1007使用 C2000 MCU 的双向交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计

1.为什么 Iref*需要乘以 扇区2.4.3中的 Vbus-Avg 图2-11? 如下面的红色突出显示部分所示:

2.  ac_cur_ref_ints  的结构在第3.1.2.4部分的 图3-25中进行了说明。  这与 第1期的 Iref*组成不符。 为什么会这样呢?  如下面的红色突出显示部分所示:

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁

    图3-25展示了电压环路的实际实现。 我不知道为什么图 2-11如用户指南所示。 我从未关注图 2-11、因为它不是实现电压环路的方式。 如果客户对图 3-25。  

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Amir

    我开始了该讨论。  现在、让我问一些有关图3-25的问题。

    为什么 ac_cur_ref 需要乘以 VbusAvg/vRmsAvg、如下面的红色突出显示部分所示:

    我查看了代码、它的工作原理是这样的。 C:Ware_Digital \ti\c2000\c2000_c2000_SDK_4_02_00_00\solutions\tidm_02008\source\ttplpfc\include\ttplpfc.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aiden

    电压环路的输出提供直流基准电流。 该电流与 sin (theta)相乘、以获得正弦参考电流。 如果不与  VbusAvg/vRmsAvg 相乘、等效基准电流将减小。 控制器应该仍然工作。 我认为乘以 VbusAvg/vRmsAvg 可使控制器更加有效。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Amir

    感谢您的答复。

    我对你提到的"如果不与 VbusAvg/vRmsAvg 相乘、等效基准电流将会减少"仍然感到困惑。

    我见过很多 PFC 案例、包括 TI 早期的案例。 它们的当前参考表达式基本相同、下面的屏幕截图:

    1:

    2:

    电流参考表达式如下所示:

    IREF = K * Vpi * Vac*sin (wt)/(__LW_AT__Vacrms * Vacrms 

    添加1/Vacrms* Vacrms 的目的 是在不同交流电压条件下实现恒定输出功率控制。

    在最小输入电压和最大输出电压下、K 系数用于调整 Iref 以满足要求。

    IREF 由四个组件组成:

    1)K  

    )Ω VPI

    3) V 交流*sin (WT)

    4) 1/Vacrms*真空吸尘器

    比较这里的 Iref 和上面的图2-11所示的 Iref*,你会看到 k 等于 vbusAvg。

    去除1/Vacrms* Vacrms:

    IREF = K * Vpi * Vac * sin (wt)

    比较这里的 Iref 和 上面的图3-25中显示的 ac_cur_ref_insts、你将看到 k 等于 vbusAvg / vRmsAvg。

    你认为 TI"TDM-2008"的情况是去除输出恒定功率控制并将系数 K 替换为 vbusAvg/vRmsAvg 吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aiden

    我将 TIDM 2008中的 Iref_insts 计算与您分享的图1.1中的计算进行了比较。 我找到的是、TIDM 在 IREF 计算中使用 Vbus、而图 1.1使用 km*sqrt (2)。 我不确定公里的值是多少、但两者都是恒定值。 如果结果不一样、这对 PI 控制器参数产生等效的影响。 同样、我不确定 Gv 参数是否在两个控制器中相同。  最后,我观察到,如果 Vbus 不等于 km*sqrt(2),两个实现之间的差异可能导致 Gv 参数的变化。  

    我看到的另一个差异是、图1.1的控制器在计算正弦参考电流时使用实际交流电压。 在 TIDM 2008中、获取了第一个直流基准电流。 该直流基准电流乘以 sinwt、其中 sinwt 是 PLL 施加的输入交流电压输出。

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Amir

    感谢您的答复。

    我同意你的看法。 您可以关闭案例。