This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039-Q1:内部电压基准特性

Guru**** 2768105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280359/tms320f280039-q1-characteristics-of-internal-voltage-reference

器件型号:TMS320F280039-Q1

尊敬的 BU 专家:  

数据表中的内部电压基准没有任何特性、您能否分享?  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将会、

        您能具体说明一下吗? 客户究竟对什么特征感兴趣?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。  

      电压基准的一般规格、例如 输出 电压精度、电压温度系数、稳压能力。  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    内部电压基准误差集中在内部 Vref 模式增益误差中、总共为+/-45 LSB。  这包括精度和整个温度范围内的变化。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  

    这是间接的、不完整的。 无论如何、我会告诉客户该方法来估算内部基准的影响。  

    此致、  

    将会