This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:为 CLB 逻辑块生成图的 post-build 步骤

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281015/tms320f280025c-post-build-steps-for-generating-diagrams-for-clb-tile

器件型号:TMS320F280025C

大家好、我看到 CLB 工具可以生成用于实现可视化的方框图。 但是、我在 CLB 工具指南中找不到创建它所需的 post-build 步骤。 您能否共享它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    如果您已经查看了 CLB 工具用户指南 第3.4节、即创建 CLB 图、您可以导入 driverlib 中包含的 CLB 示例、然后只需更改构建变量以生成图。 或者、如果需要在其他工程上执行此操作、可以从 CLB 示例的工程属性中复制 post-build 步骤并创建编译变量。 如果您还有其他相关问题、请告诉我。

    此致、

    阿米尔·奥马尔