This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800157:LAUNCHXL-F2800157

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281017/launchxl-f2800157-launchxl-f2800157

器件型号:LAUNCHXL-F2800157

我正在尝试同时配置两个 SCI 模块:模块 SCIA 和 SCIB。 我正在为这两个模块配置接收 FIFO 中断、但我在尝试初始化 SCIB 中断时。 程序将重新启动。 我想知道我们是否可以同时启用两个接收中断? 我该怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nithishkumar:

    如果在禁用 PIE 的情况下启用 SCIA 和 SCIB 中断、然后启用 PIE、则应同时启用这两个中断。 请告诉我、这是否可以解决问题。

    谢谢!

    卢克