This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:如何使用 C2000实现 IEC60730

Guru**** 2753345 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278047/tms320f28069-how-to-implement-iec60730-using-c2000

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377SC2000WARE

存储器定期 CRC 检查

我的客户正在计划对其产品进行 IEC60730认证。

他的产品是采用 F28069的逆变器。

他很久以前就尝试过 IEC60730认证、但由于某些特性问题、整个认证实现失败。

他告诉他、F2806x 无法支持在运行应用程序时对闪存进行定期 CRC 检查。

因此、他 过去在启动时用于实现仅检查一次 CRC、但现在终端客户需要对闪存进行定期 CRC 检查。

F2806x 真的不支持闪存的定期 CRC 校验吗?

如果没有、TI 是否支持示例或指南?

如果 F2806x 不支持这个特性、他们必须改变器件。 他们正在考虑 F280013x 和 F28003x。

F280013x、F28003x 是否支持定期 CRC 检查?

以及能否获得 F280013x 和 F28003x 的诊断库用户指南的 PDF 文件

TI 支持 html 版本、但我觉得 html 不太好用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他告诉他、F2806x 无法支持在运行应用程序时对闪存进行定期 CRC 检查。

    因此、他 过去在启动时用于实现仅检查一次 CRC、但现在终端客户需要对闪存进行定期 CRC 检查。

    F2806x 真的不支持闪存的定期 CRC 校验吗?

    [/报价]

    出于好奇心、您知道他问了谁吗?或者这个问题是否出现在 E2E 上? 我可以尝试与此人联系并 确认此信息、否则我会联系我认识的另一位专家。

    如果不是,TI 是否支持示例或指南?

    如果不支持周期性闪存、客户将需要参考器件上存在的另一类 CRC 的 VCRC 之类的内容(根据用户的意愿、可能不是定期访问闪存)。

    F280013x、F28003x 是否支持定期 CRC 检查?

    以及能否获得 F280013x 和 F28003x 的诊断库用户指南的 PDF 文件

    [/报价]

    我将请器件专家了解他们是否了解这一点。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    F2806x 是否真的不支持闪存的定期 CRC 检查?

    否。 该器件本身不支持该功能。 客户必须通过软件实现这一点。  

    如果不是,TI 是否支持示例或指南?

    请查看此帖子: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245370/tms320f280200-need-to-provide-ul-iec-en-vde-certification-report

    F280013x、F28003x 是否支持定期 CRC 检查?

    这些器件中的闪存具有 ECC、不是 CRC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否。 该器件本身不支持该功能。 客户必须通过软件实现这一点。  [/报价]

     我能否获取软件示例、以了解如何实现闪存的定期 CRC 检查?

     客户的产品是时序敏感型应用。

     我们想知道如何在实时信号链中检查 CRC。 (感应处理控制环路)

    人们担心定期 CRC 检查可能会断开实时信号链。

    这些设备中的闪存具有 ECC,而不是 CRC

    这是否意味着新器件(F280013x、F28003x) 无法检查闪存的 CRC?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于好奇心,您知道他问了谁,或者这是在 E2E 上吗? 我可以尝试联系 此人并确认此信息、否则我会联系另一位我认识的专家。o

    作为客户测试的结果、得出的结论是不能进行定期 CRC 检查。

    但我 想知道他是没有执行闪存的 CRC 检查、还是 确实不可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以获得软件示例如何执行闪存的定期 CRC 检查?

    遗憾的是、我们没有这样的示例。 客户必须编写自己的代码。

    有人担心定期 CRC 检查可能会破坏实时信号链。

    是的、可行。  

    客户是否愿意使用我们的新一代器件、如 TMS320F28377S? 其功能远比 F28069强大得多、并且成本相同。 此外、它还通过了安全认证。

    这是否意味着新器件(F280013x、F28003x) 无法检查闪存的 CRC?

    新器件在硬件中支持 ECC。 如果客户需要 CRC、则必须通过软件实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我 想知道他是否未能实施闪存的 CRC 检查,或者 是否真的不可能。

    可以对闪存进行 CRC 校验。 可能会发生的情况是、此类检查会影响它们的实时运行。 我在另一封回复中提到、请让客户查看我们更新的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户没有更改 F2837x 的计划。

    客户认为其产品的主要器件 F2806x 很昂贵、因此他正在 考虑为新项目提供更便宜的器件。

    他应用于新工程的器件是 F28003x 和 F280013x。

    他计划在将来用 F280037和 F2800137替换 F2806x。

    但是、F280037和 F2800137不支持 IEC 60730、因此 他计划寻找 Renesas 等其他供应商提供的器件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将请求我们的营销团队的某个人与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy Yone,

    任何 C2000器件均可用于 IEC 60730

    客户将需要利用 C2000Ware 内的软件诊断库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅此新应用手册

    https://www.ti.com/lit/sprt759