This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:确认 EVM 器件型号

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276247/tms320f280037-evm-part-number-confirmation

器件型号:TMS320F280037

团队成员:

 我的客户想 开发一个5kW 光伏产品、并想申请我们的太阳能高压初级侧转换器演示板(以及已安装的控制板)。 有关资料如下:

https://www.ti.com/lit/pdf/tidu404?keyMatch=HV%20SOLAR%20MPPT%20DC-DC%20CONVERTER

但找不到演示板的链接、我可以像申请样片一样来应用该链接。 您能帮助评论一下哪款 EVM 适合客户所需的产品?

 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有用于此目的的 EVM。 硬件设计信息位于 TI.com 上。 客户必须构建自己的电路板或设计自己的硬件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shamim 您好:

     这是一个很好的例子。

     有一点我很好奇、设计信息显示了所有细节、例如它是一个 EVM 板。 但它们在 TI.com 上不销售?  

     那么、 这是否意味着我们只是设计了一些参考白皮书、但该板 仅供内部使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设计并测试了电路板。 此类电路板用于内部评估。 客户可以在线获取该设计的参考 开发人员必须构建电路板或设计自己的电路板