This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:PMBus 中断触发时刻

Guru**** 2778625 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277944/tms320f280039-pmbus-interrupt-triggered-moment

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

作为标题、

我需要使用 PMBus 模块通过多从地址实现从 EEPROM 和 PMBus 功能、 换句话说、我会尝试将 PMBus 模块用作 I2C 模块

因此、我会知道以下中断类型触发时刻以及相应的配置  

–接收数据就绪
–发送缓冲器为空
–接收到从器件地址
–消息结束

 

我已经阅读了" C28x PMBus 通信堆栈用户指南"、只能获得帮助

是否可以提供一些文档或源码供我参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:

    您可以查看 器件参考手册 以了解有关这方面的更多信息、但我将在这里提供一个大概的指导:

    Unknown 说:
    –接收数据就绪

    请参阅 PMBSTS 寄存器中的 DATA_READY 位。

    Unknown 说:
    –传输缓冲区为空

    没有此标志位的确切状态位、但有一个 UNIT_BUSY 位用于检查 PMBus 接口是否空闲且已准备好发送/接收消息(请参阅 PMBSTS 寄存器)。

    Unknown 说:
    –接收到从器件地址

    我认为 PMBSTS 寄存器中的 SLAVE_ADDR_READY 位是您想要的值、但如果我错了、请告诉我。

    Unknown 说:
    –消息结尾

    请参见 PMBSTS 寄存器中的 EOM 位。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的答复。

    我没有任何可供您参考的源代码、因为我学习了 PMBus 模块解决方案

    我只是想知道这些 PMBus 中断和 PMBus 包之间的关系、

    示例 、可以帮助我了解相应的中断触发点。

    Ann 那么、我可以在源代码中轻松设计状态机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,C2000Ware 中没有提供开箱即用的 PMBus 示例

    似乎我在这一点上发言不正确、为 PMBus 提供了示例: C2000Ware_5_00_00_Copy\libraries\communications\PMBus\c28\examples。 我在第一次答复中所链接的文档也是我们拥有的另一个资源。 提供的示例针对每个可用的器件使用 PMBus driverlib 函数/源代码。

    我只是想知道这些 PMBus 中断和 PMBus 包之间的关系、

    示例 、可以帮助我了解相应的中断触发点。

    [/报价]

    从我在参考手册中看到的内容来看、我们没有像您在此处链接的 I2C 手册那样给出 PMBus I2C 的中断图。 虽然我知道用图表表示法可以更轻松、但对于目前的寄存器描述应该足以了解使用 PMBus 作为 I2C 的行为。 如果您对特定 状态类型有疑问、敬请告知。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试从 PMBSHA 获取从器件写入地址、例外值为0xB0、但实际值为0x58。

    这意味着只有7位地址值、不包括 R/W 位。 您能给我提供任何意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储在寄存器字段中的值是0x2C、而不是0x58 (R/W 位不是地址位)。 此外、地址字段是一个7位地址、因此您将看不到0xB0、因为这需要至少8位。 如果您要使用此确切地址访问器件、则需要某种器件、例如实际 I2C 外设中可用的10位寻址模式。