This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:无法在我的 macbook air 中下载 C2000ware

Guru**** 2853810 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280840/c2000ware-cannot-download-the-c2000ware-on-my-macbook-air

器件型号:C2000WARE

您好  

我无法在我的 macbook air 下载 C20002are、它总是给我错误" C2000ware 已损坏、无法打开。 您应该将其移至回收站"、任何人都可以帮助说明其原因以及如何解决此问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当应用程序从 Apple 认为合适的源之外的任何其他源下载时,该应用程序将获得扩展属性"com.apple.Quarantine"。 这将触发以下消息:" 损坏无法打开。 你应该把它移到垃圾箱里。"

    删除属性,然后可以启动 C2000Ware 安装程序。

    为此、请打开终端并键入:$  xattr -c

    请尝试此操作、并告知我们是否可以解决问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到此错误"

    zsh:在`\n'附近解析错误"

    我不确定是否还有问题。

    此致

    萨那  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨那  

    您是手动编写命令还是从上面的帖子中复制命令?   尝试手动写入命令而不粘贴、并查看不同之处

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth  

    我也手动尝试过、但它给了我相同的错误。  

    此致

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨那

    您使用的是哪种 Mac OS 版本? 我不确定是什么原因导致了这个问题。

    或者、您也可以从 dev.ti.com/tirex 以 zip 文件格式下载该文件

    请参阅以下快照

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分 我可以下载 Zip 文件。  

    萨那·乌拉