This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280037

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037, TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281157/tms320f280039c-tms320f280037

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:TMS320F280037TIDM-02013C2000WARE

我们计划将单控制器 TMS320F280037用于 AFE (有源前端)和 OBC 中的直流/直流转换器。 由于我们需要使用单个控制器来实现具有同一控制器的两个转换器的控制算法、是否可以使用单个控制器? 我们可以使用它的 CLA 来实现这一点吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多因素影响 OBC 的正确选择器件。 0037是用于在一个控制器中操作单相交流输入+DAB 或谐振 DAB 直流/直流的出色器件。  

    TIDM-02013会准确显示该关闭。 一个控制器 F28003x、利用 CLA 和 C28x 内核运行一个2PH 交错图腾柱 PFC 和一个 CLLLC 直流/直流转换器。 提供硬件和软件基准。  

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02013

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_4_03_01_00\solutions\TIDM_02013