This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:400V-800V- 12V 直流/直流转换器- EV 电源管理

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP23126, TIDM-02013, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278590/tidm-bidir-400-12-400v-800v--12v-dcdc--ev-power-management

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件:PMP23126TIDM-02013SFRA

晚上好!

我们需要 DCDC-双向、它将用于400V/800V EV 系统、请分享我们可以在此需求上有一个头颅的任何参考设计。

1.V Max = 420V-800V 输入电压至12V 输出电压(反之亦然)
2. I Max = 300安培
3.最大 P 值=3.6KW

我们还需要交流/直流转换器

1.VAC 输入= 85V 至260V
2. I-in @100V = 16安培
3.频率=47 -63Hz
4.直流输出= 200V 至450V 直流
5。直流输出最大电流= 30安培

 我们计划将两者集成在单个外壳中、但采用不同的 PCBA 和独立的外部接口。

此致、
M·穆图拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIDIR 设计是我们的双向 HVLV 直流/直流模块。 有一些其他 HVLV 选项、但没有显示完整的双向软件。 PMP23126是另一个选项: https://www.ti.com/tool/PMP23126 

    TIDM-02013展示了一款与您的规格类似的良好工作 PFC: https://www.ti.com/tool/TIDM-02013 

    可以在 Digital Power SDK 中找到该软件。  https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 

    此致、
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好,Cody,

    感谢您的回复、如果我自定义 TIDM BIDIR-400-12的外形尺寸(PCBA 散热器、外壳)、请告知我有哪些限制和设计注意事项。

    原因-我们计划将直流/直流转换器与 PDU 相集成(电池充电、放电和其他负载)

    我是否能够灵活采用参考设计并修改外形?

    如果在使用 PDU 时发现任何 EMI EMC 问题和稳定性问题、TI 团队是否会提供开发支持。 请提供您的建议。

    此致、

    M·穆图拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否能够灵活地采用参考设计并修改外形。

    这是一个参考设计、旨在作为展示系统功能的示例。 它不适用于最终应用、客户在创建自己选择的任何外形尺寸的定制电路板时、应将此参考设计用作参考。

    如果在使用 PDU 时发现任何 EMI EMC 问题和稳定性问题,TI 团队是否会提供开发支持。 请提供您对此的建议。

    在论坛上、我们可以帮助解决有关产品功能的技术实现问题。此外、我们还有 SFRA 和补偿设计器等工具、可帮助提高控制环路的稳定性。  

    如果您希望某人设计一个新的控制架构、或者希望缓解您已设计的某些硬件中的 EMI 问题、我相信这种支持将不会达到您的期望。 如果您需要更深入的支持、但一般而言应了解 TI 是开发和支持其产品使用的组件制造商、而不是合同系统开发人员、请联系您的当地销售人员或技术代表。

    此致、
    科迪