This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何同时调试多个内核的加载代码

Guru**** 2562330 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281725/tms320f28388d-how-to-debug-loading-code-of-multiple-cores-simultaneously

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好!

我有 CPU1代码、CPU2代码和 CM 代码、因此同一工作区中有3个项目。 实际上、当我启动调试会话时、我必须加载 CPU1代码、然后连接到 CPU2、加载 CPU2代码、然后再连接到 CM 等。

是否有办法一步完成此操作? 由于我的系统只有 在正确加载所有这些部件时才能正常工作、因此我希望 找到类似于将每个 CPU 与其项目相关联的方法、而在进行调试时能够以快得多的速度自动将调试器连接到所有 CPU、并 CM 与自动加载相关的代码/项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaroslav,

    我不认为有任何方法可以 同时在多个内核上启动调试会话、这是 CCS 的一个限制。 有一些方法可以简化代码开发过程、但就器件调试而言、内核需要 单独连接。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码开发哪种易用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 可以使用 SysConfig 创建一组链接在一起的多核工程、并允许您 在执行运行时应用程序代码之前配置器件/外设。  C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x_dual\empty_projects 中包含一个空模板示例。 如果您不熟悉 SysConfig、我还在下面附上了一些介绍信息。