This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:code composer can't find c2000WARE and version 5.00.00.00

Guru**** 2773395 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279176/launchxl-f28379d-code-composer-can-t-find-c2000ware-and-version-5-00-00-00

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

当我单独运行 SysConfig (不在 Code Composer 中)时、我能够找到并配置器件。 但是、当我尝试在 Code composer 中使用它时、每次都会给我相同的错误。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cayden,

    请您提供更多详细信息  

    1. SysConfig 工具版本  

    2. CCS 工具版本

    3. C2000Ware 工具版本

    由于错误 ,看起来 C2000Ware 未安装或 Code Composer Studio (CCS)无法找到它。  

    如果已安装 C2000Ware、则可以在 CCS 中通过点击 Windows->Preferences-Code Composer Studio->Products 来检查产品是否已发现。  

    此时将显示一个窗口、显示 CCS 发现的产品。 您应该能够在该列表中看到 C2000Ware。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现它在"产品"选项卡中、但仍然显示错误。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯登  

    我不知道还有什么原因可能导致这种情况发生。  您能否检查 产品是否  在项目螺旋测试中列出。  

    您可以右键点击工程并选择 Properties。  这将打开一个新窗口、您可以点击"General"。

    请参见下面的快照。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已打开工程属性并在下面附上了快照。 我与您的示例具有相同的原理、但误差仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯登

    请分享您的项目

    我会尝试重现此问题并与您联系  

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以附加一个项目。 我附加了一个我制造的新文件、它具有相同的错误。 我在执行 spi_loopback_ex1示例并将 syscongfig 更改为 LAUNCHXL-F28379D 时也会看到这个错误。

     e2e.ti.com/.../Spi-code.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看它并返回给您。

    此致

    西达尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    看起来并非所有文件都随附了项目。  如果我尝试编译您共享的项目、则会出现以下错误  

    请分享整个编译日志项目。 此外,您使用的是现有的 C2000Ware 示例项目 还是由您自己创建的项目?

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SPI_5F00_CODE.zip

    这是我创建的另一个项目。 对不起上一个项目。 我已经尝试使用 C2000Ware 示例、然后再使用他们的 SysConfig。  当我使用该示例并更改了 SysConfig 以匹配器件时、我继续收到相同的错误、显示"Product Not Found。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cayden,

    看了一下共享的项目。  应更新项目属性以添加  C2000WARE SDK 路径。

    请参见下面的快速滴答。  设置此选项后、您应该能够重新解决此问题。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这解决了我的问题! 感谢您的时间和耐心!