This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:将 MCAN 用作标准 CAN 模块

Guru**** 2544000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282083/tms320f2800157-use-mcan-as-standard-can-module

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

1. F2800157 MCAN 模块能否用作标准 CAN 模块? 是否有任何应用手册或示例代码可用于在 F2800157上将 MCAN 模块用作标准 CAN 模块?

2. 在外围硬件电路设计中、MCAN 和 CAN 是否有区别?

谢谢!

此致、

巴拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1. F2800157 MCAN 模块是否可用作标准 CAN 模块?

    可以。 CAN FD 向后兼容经典 CAN。

    Unknown 说:
    2.  MCAN 和 CAN 在外设硬件电路设计中是否有区别?

    不在电路设计中。 但是、如果在数据阶段需要高比特率、则必须使用与 CAN FD 兼容的收发器。