This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C 控制板是否支持三个 CCSI 总线接口?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5891-Q1, LP5891, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274571/tms320f280039c-does-tms320f280039c-control-board-support-three-ccsi-bus-interfaces

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:LP5891-Q1LP5891SysConfig

您好、TI 专家!

我是否可以询问"F280049C LaunchPad"是否能够实现三个 CCSI 总线接口来控制多个 LP5891-Q1阵列?

您能否提供有关如何实现此目标的指导? 谢谢!

Br

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    我在网上找不到任何称为 CCSI 的东西、那是协议的名称吗? 您可以  在 C2000外设指南中、特别是第3.4节"通信外设"中找到集成到器件上的通信外设。 然而,我没有找到任何这样的协议,所以你能否向我描述一下,我会看看是否有一个专家谁可能更了解这一点,以及它是否可以使用软件实现?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer Amir:
    TI Websit (www.ti.com/.../LP5891Q1EVM LP5891)上的示例代码使用 CCSI 协议通过 FS280039C 执行 LP5891的数据传输。
    但示例代码仅支持两条 CCSI 总线的数据传输。

    Br、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    CCSI 接口是使用器件上的 CLB 块实现的。 每个 CCSI 总线需要2个 CLB 逻辑块。 因此、要实现3个 CCSI 总线、您至少需要6个 CLB 逻辑块。 F28004x 和 F28003x 器件只有 4个逻辑块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus Martinez:
    感谢您的答复。 是否有任何其他支持6个 CLB 逻辑块的控制器?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    只有两个 至少具有6个 CLB 逻辑块的器件、即 F2838x 器件和 F28P65x 器件。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer Amir:
    是否可以将代码从 F280039C 移植到这两个 IC? 我的主要目标是使用三组 CCSI 总线 通过驱动器 IC
     LP5891Q1来控制 LED 矩阵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到直接迁移指南、但如果您使用 SysConfig、那么迁移器件设置/初始化代码将非常容易、如 本视频所示。 对于其他类型的代码迁移、我将请器件所有者 帮助回答这个问题(您可能需要逐步了解使用了哪些外设)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

       按照 Omer 的建议、使用 SysConfig 是最好的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer Amir:

          谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh Janakiraman:

          感谢您的回复。