This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:符合 IEEE 1149.1:2013?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280650/tms320f28388d-compliant-with-ieee-1149-1-2013

器件型号:TMS320F28388D

您好!

需要帮助来回答以下问题。 我查看了数据表和 TRM、但没有发现任何提到 JTAG IEEE 合规性的地方。 谢谢

我们针对应用使用 TMS320F28388D、为了进行验证、我们必须了解对 JTAG 接口应用了哪种标准。 您能否确认 TMS320F28388D 符合 IEEE 1149.1:2013或其他衍生/类似标准? 您是否具有任何符合性声明或更好的合规性测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个器件上的 JTAG 符合 IEEE 1149.1标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有任何符合性声明或合规性测试报告?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有这样的东西。