This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:使用 SYNCOUT 引脚同步两个 IC 和#39;s ePWM 时是否仍有相位延迟

Guru**** 2546050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282683/tms320f2800157-does-it-still-have-phase-delay-when-use-syncout-pin-to-synchronize-two-ic-s-epwm

器件型号:TMS320F2800157

亲爱的香榭丽舍大街,

1.如果不考虑信号传输延迟而 DSP1向 DSP2发送同步信号,同步时间会有多大的延迟? 它仍然与下面 F280049手册中的延迟类似吗?


2.该信号是否对印刷电路板布线有任何要求?

谢谢!

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、您好!

    Unknown 说:
    1. 如果不考虑信号传输延迟、而 DSP1向 DSP2发送同步信号、同步时间将有多大的延迟? 是否仍然与下面 F280049手册中的延迟类似?

    同步发生在下一个有效的 TBCLK 边沿上。 关于延迟的另一个注意事项是、您要使用一个模块 SyncOut 向器件内部的其他模块发送 SYNC。
    您需要回答的问题是在器件之间发送同步、因此此限制在该情况下不适用。

    如果您使用 SYNCOUT 引脚从一个器件向另一个器件发送 ExtSync,请确保布线上的信号传播延迟符合您的要求,因为一旦 EXTSYNCOUT 由设备1生成,设备2获取该信号(PCB 布线延迟已计入 SYNC) 同步将在器件2的下一个有效 TBCLK 边沿发生。