This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-F28003X SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 或 F280013x 的程序计数器寄存器测试

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282697/c2000-safeti-diagnostics-lib-program-counter-register-test-for-f28003x-or-f280013x

器件型号:SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

尊敬的专家:

C2000诊断库是否具有 程序计数器寄存器测试以满足 IEC60730的要求? 就像 IEC60730_STL_Library 的程序计数器寄存器测试部分一样。

谢谢!

Br

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 F28003x 和0013x SDL 中没有 PC 测试、但客户可以非常轻松地实现 IEC60730_STL_Library 中使用的相同想法。 基本上只需要将几个测试功能放置在闪存和 RAM 的关键位置即可、这样就可以将 PC 的所有位翻转(例如、F2806x 使用地址为0x00AAA8、0x3E5554和0x3F3AA8的功能)。

    惠特尼