This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:需要 CGT 7.0.6 -我可以从何处下载

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282261/ccstudio3-need-cgt-7-0-6---where-can-i-download

器件型号:CCSTUDIO3

我需要用于 C6000系列的 CGT 7.0.6版本。

我仍使用 CCS3.3来维护旧产品、不想更改。

但我需要安装 CCS 新(在旧的笔记本电脑),我无法找到我的安装文件 CGT 7.0.6的更多,...

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 C6000编译器版本7.0.6。  在7.0.x 系列的发行版中、最后一个版本是7.0.5版。  我想您要获得版本7.0.5。

    它不可用于常规下载。  但是、可以从 CCS 的最新版本中安装它。   请访问通用 CCS 页面下载。  接下来、按照 编译器安装与选择一文中的说明获取 C6000编译器版本7.0.5。  这张屏幕截图显示了它的可用性。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我无法安装最新版本的 CCS、因为我的系统 基于 Windows XP、并且 CCS 不能与此配合使用-此外、我想硬件要求可能无法满足。

    我无法迁移到更新的系统、因为已编程的所有其他工具与任何更新的操作系统都不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这项建议是否切实可行?

    在具有当前 Windows 版本的其他计算机上安装最新版本的 CCS。  在该 CCS 中安装 C6000编译器版本7.0.5。  然后、将编译器文件复制到旧计算机上。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔治!

    建议很好。 这将解决我的问题。 您能指出我必须复制哪些文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在具有最新版本 CCS 的计算机上,编译器位于类似于...

    C:\ti\ccs1200\ccs\tools\compiler\ti-CGT-C6000_7.0.5

    复制该目录的全部内容。

    谢谢。此致、

    -乔治