This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:生成 ELF 文件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282707/tms320f280049c-elf-file-generate

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我想创建 ELF 输出格式 、而不是 传统  关闭。 我尝试使用现有的示例工程。只需将"Output Format"更改为"ELF"。 然后编译代码。 它显示以下错误。  



第一个引用的未定义
文件中的符号
---------------- ----------------
f28x_usDelay ./f28004x_sysctrl.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"sci_ex1_echoback.out"

>>编译失败
Makefile:152:目标"sci_ex1_echoback.out"的配方失败
gmake[1]:***[sci_ex1_echoback.out]错误1
Makefile:148:目标"全部"的食谱失败
gmake:***[全部]错误2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个...

    Unknown 说:
    未定义的第一个引用
    文件中的符号
    ---------------- ----------------
    f28x_usDelay ./f28004x_sysctrl.obj

    ... 指文件 f28004x_sysctrl.obj 引用符号 F28x_用户延迟 (可能是函数调用)。  构建中的一些其他库或目标文件可能仍是为 COFF 构建的、并定义了符号 F28x_用户延迟 。  请注意前导下划线。

    我不确定最佳解决方案。  如果 F28x_用户延迟 来自 C2000Ware 或类似的封装、然后更改为为 EABI 构建的封装型号。  如果 F28x_用户延迟 来自应用程序中的源代码... 阅读  C2000从 COFF 迁移到 EABI 一文中的"COFF_Name Manging"部分、了解如何更改此名称。

    谢谢。此致、

    -乔治