This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:软件控制的固件更新过程

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282694/tms320f28388s-software-controlled-firmware-update-process

器件型号:TMS320F28388S

您好!

我正在尝试 通过串行闪存编程器对 TMS320F28388S 进行编程。 我能够在按下 TMS320的复位按钮时对其进行正确编程。 但是、如果 在 为器件上电后未按"复位"按钮、也无法正常工作。 在这两种情况下、它仅处于 SCI 引导模式(意味着 GPIO 72为0、GPIO 84为1)。
  

我想知道、即使两种情况下都处于 SCI 引导模式、如果我不按下复位按钮执行相同的操作、为什么它会卡在自动波特锁定阶段。


此致、
迪潘坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepankan、您好!

    默认 SCI 引导有一个与之关联的超时。  此器件没有适用于 SCI 引导模式的测试模式、但您可以在 CCS 中使用仿真引导模式进行测试。

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:


    您能否详细说明 SCI 引导模式的测试模式。
    此外、根据我的要求、我需要使用串行闪存编程器刷写固件、而无需按重置按钮(目前尚未发生)。
    在这里需要您的帮助/指导、提前感谢。

    此致、
    迪潘坎
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepankan、您好!

    出于测试目的、您可以更改从地址0xD00开始的 EMU-BOOTPIN 配置值。

    对于该器件、它需要复位才能到达 bootROM 序列进行时钟初始化。 在断开/重新连接设备的数据线时是否会发生同样的情况? 以下是具有类似上下文的主题: (+) TMS320F28388S:闪存代码在电源复位后无法运行- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

    查尔斯