This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:G3 PLC 黑名单问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282699/tms320f28069-g3-plc-blacklist-problem

器件型号:TMS320F28069

我们在产品中使用了 TI 的 G3 PLC 解决方案(v4.8.0.6)。 我们想要在直流侧尝试黑名单机制。 但是、在我们管理 DC 的 API 中、这些部分似乎在代码中被注释掉。 我们打开它们并尝试,但这一次似乎 TMS 没有回应我们。

此解决方案是否支持黑名单机制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seyma,

    截至2017年、TI 不再为您在帖子中提及的 G3 PLC 软件解决方案进行维护或提供支持。  我们已经向第三方 Vanteon Wireless Solutions https://vanteon.com/提供了代码库和知识、 该第三方可以通过合同方式提供支持。  它们支持对现有代码库进行特性添加。

    如果您认为 SDK 包是限制黑名单实现的原因、我还可以为您提供对 G3-DC 实现的源代码的访问权限。

    此致!

    马修