This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:有关可能的 I/O 的问题-电流信号、四路 B、模拟电压

Guru**** 2931620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283277/tms320f28069m-question-regarding-possible-i-o---current-signal-a-quad-b-analog-voltage

器件型号:TMS320F28069M

我有一个适用于 C2000 Piccolo 的 F28069M LaunchPad 开发套件。 然后有几个问题。

我想知道此开发板是否能够读取正交正交 B 信号。 它是否能发送4 -20mA 信号? 我希望控制 I/P 传感器。 最后、它是否具有常规模拟电压输入?

感谢您的任何帮助! -雅各布