This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:使用 C2000的高频逆变器电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器设计指南

Guru**** 2544180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283064/tms320f28069-design-guide-of-voltage-fed-full-bridge-dc-dc-and-dc-ac-converter-for-high-frequency-inverter-using-c2000

器件型号:TMS320F28069

我正在寻找逆变器设计、我看到了 TI 的逆变器应用报告。 但本应用手册中没有设计指南。 您能帮助分享一下吗? 我在此处附上了应用报告、供您参考。 谢谢!

应用报告链接: https://www.ti.com/lit/an/sprabw0d/sprabw0d.pdf?ts = 1697719360481&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsolution%252Fsingle-phase-online-ups

e2e.ti.com/.../sprabw0d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逆变器参数如下所示:
    输入电压:40VDC~54.6VDC

    输出电压:220VAC

    输出功率:1000W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000团队未发布该设计。 因此设计文档略有不同。

    我们还有另一个与您刚才所说的不完全相同的设计。 但它是具有 UserGuide 的逆变器设计、

    https://www.ti.com/tool/TIDM-HV-1PH-DCAC