This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ADC ISR

Guru**** 2544890 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283001/tms320f28335-adc-isr

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

如果我们想知道如何 设置 C-2000控制 CAD ADC ISR 寄存器、请问您应该参考哪一个文档?

我想知道 ADC ISR 周期可以达到最大速度、还有其他信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、

    器件 TRM 应说明如何设置寄存器; https://www.ti.com/lit/pdf/sprui07 您还可以查看 C2000Ware C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00\device_support\F2833x\examples 中的 ADC SW 示例、了解一些代码示例。

    对于周期计数、使用 CCS 中的分析时钟来对相关代码的 CPU 周期进行计数会更简单(Run->Clock、然后启用/显示)。  您可以在 ISR 之前/之后设置断点、以查看花费的时间。

    另请记住、此器件上具有 DMA、如果担心 ADC ISR 花费的时间过长、可以从 ADC INT 触发以将 ADC 结果与 CPU 执行并行传输到存储器。

    此致!

    马修