This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:最新的 Uniflash 8.4是否支持 F28P65x?

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283216/tms320f28p659dk-q1-does-the-latest-uniflash-8-4-support-f28p65x

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

请确认最新的 Uniflash 8.4是否正式支持 F28P65x?

在其发行说明中、它未显式显示 F28P65x。

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v8_4/release_notes_8.4.0.html

如果 Uniflash 8.4不支持 F28P65x、您能否确认 Uniflash 何时能够正式提供支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deshine Deshine 说:
    请确认最新的 Uniflash 8.4是否正式支持 F28P65x?

    在检查 UniFlash 8.4安装时、我看到支持28P65:

    Deshine Deshine 说:
    在其发行说明中,它没有显式显示 F28P65x。

    这可能是对发行说明的监督。 我将让 UniFlash 工程人员知道。

    谢谢