主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好!
我在工程中使用 SysConfig。 我有2个问题。 我不知道它们是否有联系。
我加载 TI 为49C 提供的空示例。
在主源文件的开头、包含了由 SysConfig 生成的 board.h 文件。

但是、无论我选择何种配置为活动状态、都包含 board.h 文件、该文件位于文件程序 sconfig/RAM 中

因此、如果我将闪存配置设置为活动状态、则添加一个具有特定周期的 PWM、如果之前没有为 RAM 配置生成相同的 SysConfig 文件、则不会考虑该情况



我们如何才能包括正确的 board.h?
然后、我的第二个问题:
如果您查看我的 SysConfig 文件、您可以看到我选择了禁用计时器和任何 PWM 模块之间的链接。 我无法理解为什么这个选择是可行的、因为计时器属于一个模块。 我错了吗?
在查看 board.h 时、我看到时基为 PWM2

如果我尝试更改此选择并重新生成 board.h 文件、则计时器直到 PWM2重新生成:


这很不方便、因为在我们同步 ADC 的 SOC 时、我们必须查看 SysConfig 为 PWM 选择的模块、以便在 ADC 部分中选择正确的模块。
如何选择具有 SysConfig 的 PWM 模块?
谢谢你。