This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:双 BLDC 控制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283712/tms320f280049c-dual-bldc-control

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069、MOTORWARE、C2000WARE

你(们)好!

我是一名现有的 C2000用户、 现有的双 BLDC 设置可用于 TMS320F28069。 我想转移到 F28004x 系列、据我所知、该系列还可以实现双 BLDC 控制。  

Motorware 似乎不再更新、并且不支持更新的 F28004x 系列。 我已经通读了 C2000Ware MotorControl SDK 的文档(包括"Motor Control SDK Universal Project and Lab")、找不到任何执行双电机控制的示例的参考。  

请告诉我在哪里可以 找到示例实验室或固件库、以便开始进行双 BLDC 设计。 (在 motorware 中、这之前是 FOC Lab 11d)

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 您必须参考电机控制 SDK 中 F28004x 的 InstaSPIN 实验室示例、并更改支持双电机的示例代码。

    您可以在 MCSDK 中找到"is11_dual_motor–双电机无传感器速度控制"作为参考。