This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更改闪存入口点

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1282804/tms320f28379d-change-flash-entry-point

器件型号:TMS320F28379D

大家好。

我要将闪存入口点更改为0x80000以外的其他地址。 TMS320F28379D 可以实现吗?

谢谢

Br

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    这在此器件上是不可能的、只是初始的获取向量、codestartbranch.asm 文件将放置在这里以设置内容、之后代码将分支到您的 main 中、它可以位于任何位置。  您希望通过不同的地址完成哪些特别任务?  或许我们能够提出一个解决方案。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Matthew)好。

    感谢您的答复。  
    我们希望在闪存开头为一些数据保留2k。 此数据应通过外部工具直接以十六进制文件形式填充。
    有什么解决方案吗?

    谢谢

    Br

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我们一侧的唯一限制是前2个字0x80000和0x80001包含第一行代码的分支地址。 因此、您只需在0x80002处启动加载、也可以将上面生成的任何地址(从.cmd 文件中应该是确定的)合并到要写入的数据中。

    从物理实现来看、闪存扇区没有什么区别、我在这里要强调的是、如果您需要数据从扇区边界开始、如果您具有灵活性、任何其他扇区都是等效的。

    此致!
    马修