请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 大家好。
我要将闪存入口点更改为0x80000以外的其他地址。 TMS320F28379D 可以实现吗?
谢谢
Br
克里斯蒂安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
我要将闪存入口点更改为0x80000以外的其他地址。 TMS320F28379D 可以实现吗?
谢谢
Br
克里斯蒂安
Christian、
我们一侧的唯一限制是前2个字0x80000和0x80001包含第一行代码的分支地址。 因此、您只需在0x80002处启动加载、也可以将上面生成的任何地址(从.cmd 文件中应该是确定的)合并到要写入的数据中。
从物理实现来看、闪存扇区没有什么区别、我在这里要强调的是、如果您需要数据从扇区边界开始、如果您具有灵活性、任何其他扇区都是等效的。
此致!
马修