This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:返回到 Digital Power SDK 工程/ TIDM-02009中用于旋转变压器 I/f 的参数问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265821/tms320f28388d-back-to-question-on-parameters-used-for-resolver-i-f-in-digital-power-sdk-project-tidm-02009

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TIDM-02009

接下来是另一个标题为"在 Digital Power SDK 工程/ TIDM-02009中用于旋转变压器 I/F 的参数问题"的主题

最后一个回答是"参数主要从控制板上电机的目标电速和信号链的电气特性中进行选择。"

...指 resolver_OMEGA   , resolver_ZETA ,和 resolver_phase_COMP_GAIN  

我在这里的问题是: 这些旋转变压器设置是如何从 TIDM-02009使用的硬件派生出来的?  从原理图和/或设计指南

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对你的问题答复拖延,我感到遗憾。 我很快会提供详细的答案。

    谢谢。

    巴努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    从根本上说、TIDM-02009中实现的旋转变压器与上图类似。 虽然有一些差异、但它们不会影响以下说明。 基本上、PLL 环路的闭环传递函数是二阶系统的形式。 特征方程的形式为 :s^2+2ζωns+ωn^2、其中 ζ 是阻尼比、 ωn 是系统的固有频率。

    resolver_OMEGA 设置 μ ωn、从而设置  PLL 的带宽。 这主要由应用的最大速度决定。 对于 TIDM-02009、它设置为200Hz 以获得给定的最大电机转速。

    resolver_ZETA 是阻尼比 ζ。阻尼比为1可提供临界阻尼。 通常、0.707的阻尼比可提供足够快的阶跃响应、而且没有明显的过冲

    最后、 resolver_PHASE_COMP_GAIN 可补偿 旋转变压器自身中的非理想因素引入的相位延迟。

    希望这有助于回答您的问题。

    此致、

    巴努