This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:TI 是否有关于三相感应电机识别的文章?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284531/tms320f28069m-does-ti-have-an-article-on-three-phase-induction-motors-identification

器件型号:TMS320F28069M

大家好! 我正在将您的 InstaSPIN 库用于 ACIM 的 FOC。 因此我必须输入电机参数、但由于我们使用的是具有内部断点(适用于起重机)的特殊电机、因此在大电机上运行识别过程时遇到问题。 我们还怀疑我们得到的值是正确的。 因此、为了检查我们的测量值、我们需要手动测量电机参数。 TI 是否具有或任何有关电机 ID 的文档? 例如、应如何执行块状转子和空载测试以及应该进行什么计算。 我计划使用 A、V 和2xW 仪表的方法。 你能建议我吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 InstaSPIN 实验用户指南中找到使用 InstaSPIN-FOC 进行的 ACIM 识别。 但没有您需要的或文档。 您可以尝试在网站上搜索此类文件。