This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 VIO 的问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283896/tms320f28377s-question-about-vio

器件型号:TMS320F28377S

您好、TI 专家。

F28377的数据表显示 VIL (低电平输入电压)的最小值为 VSS-0.3V。 我将 VSS 连接到 GND。 这是否意味着只有当相应的 GPIO 引脚到达-0.3V 时、某些 F28377的 GPIO 才会确认输入为低电平?  

如果我想在下降沿触发外部中断、芯片识别下降沿的最小电压是多少? 它也是-0.3V 吗?

谢谢!

此致、

凤宇市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    北京市海淀区

    该规范规定存在低电平、未定义电平和高电平等频段:

    VSS-0.3到0.8V 之间的任何电压都将被记录为"低电平"输入。

    任何大于0.8至<VDDIO*.7的电压均未定义。

    并且任何从 VDDIO*0.7到 VDDIO +0.3的电压都将被注册为"高电平"输入。

    此致、
    科迪