This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在调试模式下不刷新变量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278050/tms320f28p650dk-variables-not-refreshed-in-debug-mode

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMS320F28379DC2000WARE

您好!

我在调试模式下启动 PM_sincos_example 项目、一切似乎都顺利、但 mySincos 对象的变量没有刷新、我不明白为什么。

请在附件中找到屏幕截图和图片。

提前感谢您的支持、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    当你单步执行代码时、你看到变量值中有任何变化吗、或者即使在你执行了应该改变变量值的行之后、变量仍然保持静态吗?  优化是否被禁用(在运行调试会话时应该如此)?  构建项目时是否有任何警告?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您的答复。

    我在构建 TI 示例工程时没有警告。

    所有优化都被禁用。

    我按原样使用 TI 的 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_00_00_00\sincos\examples\PM_sincos_example 项目。

    我还尝试了 C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\position_manager\v01_03_00_00\sincos 项目、同样的问题是 mySincos 不刷新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您能否单步执行代码、并向我显示一条应该修改"Expressions"窗口中变量的行? 您只需向我展示执行前/执行后以及应该加载的值。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了问题所在。 我想将 TMS320F28P650DK9与 IDDK 和此示例代码一起使用、但它本身不兼容。 我定义了好目标、但它有一些特定于 TMS320F28379D 的源文件、默认情况下在该示例工程中执行。 请如何操作以将它们轻松替换为 TMS320F28P650DK9源文件?