This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28332:询问有关 Delfino F2833x 电路板 printf 函数的信息

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284259/tms320f28332-enquiry-about-the-printf-function-for-delfino-f2833x-board

器件型号:TMS320F28332

大家好。  

我是否知道 Delfino F2833x 电路板有任何 printf 函数可以在 tera Term 或串行终端中打印出变量值?

希望您为此提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    感谢您的提问! 我们 有一个类似器件的 SCI 示例(两个器件之间的外设几乎相同、因此移植代码应该很容易)、其中 stdout 会重定向到控制台:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AP2sZOdp1g9Io3PNJSOKlQ__c2000ware_software_package__gYkahfz__LATEST

    如果您希望以这种方式使用、则可以这样做。

      
    现在、您也可以只使用 printf 函数、当您处于 CCS 中的器件调试模式时、该函数会打印到终端上! 即使无需执行上面示例的操作、它也会打印到终端上。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    在这里,"printf ()"存在问题,它显示警告"function printf declish iminicity (函数 printf 声明实现性)"

    希望您尽快了解解决方案。 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我已经完成了包含"stdio.h"。

    但是、发生其他警告错误、有关问题的详细信息、请参阅下面随附的 pic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,这里是一些额外的信息为你,其中我的 CSS 版本是12.3.0.00005 . 是否需要在 CSS 中为 printf 函数进行一些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我建议您更新至可用的 CCS 版本12.5。

    "printf ()"其中显示警告"function printf declaration iminicity "

    这仅说明调用函数时未首先声明、请参阅此处的:

    https://stackoverflow.com/questions/8440816/message-warning-implicit-declaration-of-function

    但是,出现其它警告错误,请参阅下面随附的 pic 以了解问题详细信息。

    看起来您的程序太大、无法放入分配给您的存储器中。 请单独重新发布该问题、以便 Flash 专家可以帮助您和未来的用户受益。 您也可以找到关于该问题的类似主题。

    此致、

    文斯