This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:错误的头文件

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1281732/tms320f28379d-wrong-header-file

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的团队:

我使用 TI SysConfig 1.15.0工具进行外设配置并使用 code composer studio 12。 最初我 选择 CPU1_RAM 构建配置进行代码编写。 现在、我要将 构建配置更改为  CPU1_FLASH。 代码运行正常、但 "board.c"文件中有一些警告、当我从控制台或问题窗口 打开这些警告时、CCS 会打开"\cpu1_RAM\syscfg\board.c" 、而不是"\cpu1_flash\syscfg\board.c"。请指导我如何解决此问题。 我需要做很多改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rana、

    感谢您的提问。

    您可以尝试删除"CPU1_RAM"文件夹中的文件吗? 我想知道 CCS 窗口链接是否选择了第一个可用的、而不是检测哪个已编译。

    我也会询问 CCS 专家、以了解可能导致这种情况的原因。

      

    对于 CCS 专家:

    构建窗口中的链接似乎过时、不会更新以指向正确的路径(从 CPU1_RAM 切换到 CPU1_FLASH 时)。 请协助提供这些构建链接的生成方式。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要保留编译配置和文件以用于 测试。 如果我删除文件、它会打开正确的文件、但我无法删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CCS 专家:

    构建窗口中的链接似乎过时、不会更新以指向正确的路径(从 CPU1_RAM 切换到 CPU1_FLASH 时)。 请协助提供这些构建链接的生成方式。

    [/报价]

    Vince -您到底是从哪里得到这些信息的? 您可以通过 E2E 私人消息或电子邮件通知我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

     

    我只是对客户提供的帖子进行了总结、除了客户要求的信息外、我没有其他信息。

     

    基本来说:即使他们现在正在构建"flash"而不是"RAM"、他们也看不到构建窗口中的链接发生变化。

     

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是总结了客户提供的帖子,除了客户要求的信息外,我没有其他信息。

    哎呀、我误解了您的回复。 我最初是从 CCS Expert 中读到的、这和其他 CCS 专家的信息一样。 现在、我看到您在寻找 CCS 专家澄清时编写了"for CCS Expert"。 很抱歉误解。 我将会看一下这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RANA -您能否提供一个小型可重现测试用例? 我不需要您的完整项目、您可以拆分该项目、因为我只需要在点击警告时能够构建项目并重现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找测试用例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../workspace_5F00_for_5F00_TI.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供测试用例。 但是、我无法重现此问题。  

    您提到您使用的是 CCS 12。 CCS 12的确切版本是什么? 我使用了12.5、一切正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用  

    Code Composer Studio
    版本:12.1.0.00007

    操作系统: Windows 10, v.10.0., x86_64 / Win32
    Java 供应商:Eclipse Adoptium
    Java 运行时版本:11.0.13+8
    Java 版本:11.0.13

    我在新的工作区为您创建了一个新项目、发生了同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅使用12.1.0也进行了这方面的尝试。 我仍然无法重现问题。  

    请查看我上次尝试的视频。 我缺少什么吗?

    e2e.ti.com/.../wrong_5F00_header_5F00_file.mp4

    (请单击视频中的"展开"图标以展开全屏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您做的是相同的事情。 为了解决问题、我可能需要修改一些设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用新的工作区文件夹时、应将您的设置重置为默认设置。 我建议更新至最新的 CCS 12.5、并使用新工作区重试。 尝试在每次配置构建之前清理工程、然后查看是否仍能重现问题。