This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-HT:SM320F28335-HT 器件、可承受200 μ s 并 ºC RoHS 标准

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SM320F28335-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273163/sm320f28335-ht-sm320f28335-ht-device-that-withstands-200-oc-and-is-rohs-compliant

器件型号:SM320F28335-HT

尊敬的 TI 团队:

我们有一个项目,要求如下:
ºC 的部件应能承受至少200 μ m 的冲击。
-部件应符合 RoHS 标准。
-微控制器属于 SM320F28335-HT 系列。

P/N SM320F28335GBS 可承受210 μ s、但不符合 RoHS ºC。 ºC 目前的方法是获得 SM320F28335KGDS1裸片、然后分包一家专业公司进行封装、并保证其符合200 μ m 和 RoHS 要求。

我对 SM320F28335-HT 系列器件有一些疑问。

SM320F28335GBS:
-我们已经与一位裸片封装专家一起修改了 SM320F28335-HT 数据表、对于 RoHS 有一些怀疑。
-第179页、注释 F。如果我们选择镀金引脚而不是浸焊引脚、那么该器件是否符合 RoHS 标准?
-第179页、注释 E.如果我们使用陶瓷盖代替金属盖、器件是否符合 RoHS 标准?
-可能第176页,注6对于上述选项是有价值的。
-我们的专家说,独特的位置,他认为铅将被使用是在引脚,并使用镀金选项,这个问题将被删除。
-是否有其他地方存在不符合 RoHS 的物质?

SM320F28335KGDS1:
-我找不到模具版本的图纸。 在数据表中、我仅找到了陶瓷和 HLQFP 版本的图纸。
-此信息是否可公开获取?
-我们与第三方联系以封装裸片。 我们应该为他们提供有关裸片的哪些信息? 您能提供给我吗?

此致、
Juan Manuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

       我已经联系封装团队寻求答案。 请稍等几天。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

       很抱歉,我的答复拖延了很久。 我从我们的封装专家那里获得了以下答案。

    -第179页、注释 F。如果我们选择镀金引脚而不是浸焊引脚,该器件是否符合 RoHS 标准?

    "是"

    [报价 userid="577664" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273163/sm320f28335-ht-sm320f28335-ht-device-that-withstands-200-oc-and-is-rohs-compliant ]-第179页、注释 E.如果我们使用陶瓷盖而不是金属盖,该器件是否符合 RoHS 标准?

    "我们的金属盖子或陶瓷盖子、仍符合 RoHS 标准。 此器件320C50GFAM50CS 目前正在使用金属盖子"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    你在上述答复中提到的 P/N 不是我先前提到的。 只是为了说明一点、 如果我们选择 镀金引脚和任何盖子、P/N SM320F28335GBS 是否符合 RoHS 标准?

    在产品页面上、如果我转至"订购和质量"、然后单击  P/N SM320F28335GBS (https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=SM320F28335GBS)的"质量、可靠性和封装信息"列、则表示它不符合 RoHS 标准。 是否可以从 TI 获取官方文档来阐明上述选项是否符合 RoHS?

    关于  第一封邮件中提到的另一个 P/N SM320F28335KGDS1、您能否回答问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

               我知道您的器件是 SM320F28335GBS。 我想我的同事仅将320C50GFAM50CS 作为使用金属盖的器件的示例。

    是否可以从 TI 获得偏移文档来阐明上述选项是否符合 RoHS?

    我需要向封装团队核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    是否有官方确认 P/N SM320F28335GBS RoHS 选项的消息?

    有没有 关于 P/N SM320F28335KGDS1的技术信息新闻 

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

      我想您有关镀金针脚和陶瓷盖的问题已经得到解答。  需要向您提供的信息包括:

    正式文件。

    裸片图。

    以上是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    官方确认 P/N SM320F28335GBS RoHS 选项的任何新闻?

    您只打算从我们这里购买裸片。 芯片本身符合 RoHS 标准。 您提到您打算雇用一个分包商来封装它。 然后、证明 RoHS 合规性的正式文档应来自分包商、而不是我们。

    我找不到模具版本的图纸。 在数据表中、我只找到了陶瓷和 HLQFP 版本的图纸。

    您需要的信息位于数据表的第19-25页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果 SM320F28335GBS 符合 RoHS 标准、我们计划获取该产品、因此我们需要获得镀金引脚选项的官方确认。

    如果上述选项不符合 RoHS 标准、我们将计划购买裸片。 与此同时、我们与一个分包商联系、 他告诉我们、数据表中的信息不足以 描述封装、因此我们需要此设计中有关裸片的其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

               我的印象是您要求提供 KGD 版本的文件。 我认为我现在已正确理解您的要求:  

    对于 千兆位 封装时、您需要从 TI 获得一份证明镀金引脚和陶瓷盖符合 RoHS 标准的文档。 是这样吗?

    他告诉我们,数据表中的信息不足以 描述封装,因此我们需要此设计中有关裸片的附加信息

    数据表中包含的是我们拥有的所有数据。 您能否向分包商核实缺少哪些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    千兆位 封装时、您需要从 TI 获得一份证明镀金引脚和陶瓷盖符合 RoHS 标准的文档。 这是否正确?

    是的、 正确。

    "我们的金属盖或陶瓷盖仍符合 RoHS 标准。 此器件320C50GFAM50CS 当前正在使用金属盖子"[/报价]

    如果文档中同时提到了这两个选项(金属盖和陶瓷盖)、则越好。

    数据表中包含的是所有资源。 您可以向子控件确认缺少哪些信息吗?

    好的、我们将把它翻译给我们的分包商。

    谢谢。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

      我将探究该文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

      我已附上该文件。 它包含您需要的所有信息。 这是我们提供文件的唯一格式。

    e2e.ti.com/.../SM320F28335GBS_5F00_RoHS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hareesh。

    这正是我们所需要的。 非常感谢您的观看。

    此致、

    Juan Manuel。