This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M-Q1:缺少头文件

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, TMS320F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284522/tms320f28069m-q1-missing-header-files

器件型号:TMS320F28069M-Q1
主题中讨论的其他器件:SFRAC2000WARETMS320F28069McontrolSUITE

各位专家、您好!

对于基于 TMS320F28069M 给出的 sfra 示例、 缺少 driverlib.h。 我的 C 目录中有 CONTROL SUITE & C2000Ware。 为了避免此错误、我应该在该项目中包含哪个头文件。 即会显示片段。

此致

阿诺普·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请注意、我们的主题专家目前不在办公室、预计将在10月26日之前回来。 请预计响应会延迟。

    谢谢。

    瓦尔沙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    您可以继续使用构建中没有错误的 F28069器件的 controlSUITE/libs/app_libs/SFRA/v1_10_00_00示例。

    谢谢。此致、

    沙山克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作、

    非常感谢 Shashank!