This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:EMIF 地址和数据线的极性是固定的?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284489/tms320f28386d-q1-polarity-of-emif-address-and-data-line-are-fixed

器件型号:TMS320F28386D-Q1

尊敬的专家:

我们计划更改 EMIF 地址和数据线路中引脚的信号极性。

有可能吗? 您能告诉我们哪种寄存器设置可以实现它吗?

换句话说、我们需要以下行为。

例如、

CPU 寄存器的 EMxA[2]= 1 -> EMIF 总线信号的低电平。

CPU 寄存器的 EMxA[2]= 0 -> EMIF 总线信号为高电平。

在技术参考手册中、我找不到任何描述地址或数据信号极性的内容。

此致、

秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三秀彦

           只能更改 EMIFN_WAIT 信号的极性。 不能改变地址/数据线路的极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh-san,

    感谢您的支持。

    此致、

    秀彦