This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:控制卡是否可与 PMP23126和 TIDM-02000搭配使用?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23126, TIDM-02000, TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277062/tmdscncd280039c-can-the-control-card-be-used-with-pmp23126-and-tidm-02000

器件型号:TMDSCNCD280039C
主题中讨论的其他器件:PMP23126、 TIDM-02000、 C2000WARE

您好!

我的一位客户正在查看我们的参考设计 PMP23126和 TIDM-02000。 但其目标 MCU 是 F280039C。  TMDSCNCD280039C 是否可以用于这两个参考设计? 对于软件支持、有什么特别需要考虑的事项吗?

谢谢。
 罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert:

    对于  PMP23126肯定是肯定的 、因为我知道在那个设计(未发布)上进行了一些工作来启用 F280039C controlCARD。

    在 TIDM-02000上很可能为是。 浏览设计指南主要信号、F280039C controlCARD 可支持所有这些信号。

    关于软件支持、显然需要进行一些迁移(引脚多路复用、命令文件、c2000ware 库等)、但没有什么特别之处。